DOCA0170FR-05

Procédure de test

Procédez comme suit pour le test ZSI :

  1. Cliquez sur Test d'interverrouillage sélectif de zone dans la vue Equipement.

    Résultat : L'écran Test d'interverrouillage sélectif de zone (ZSI : Zone Selective Interlocking) s'affiche.

  2. Sélectionnez les équipements en amont dans la liste en cochant la case en regard de Nom, Tableau électrique, ou bien sélectionnez individuellement chaque équipement et cliquez sur EXECUTER LE TEST.
    NOTE: Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 équipements pour le test.

    Résultat : La boîte de dialogue Mot de passe requis s'affiche.

  3. Entrez le mot de passe d'administrateur MicroLogic aval et cliquez sur CONTINUER.

    Résultat : Le test commence et un message s'affiche en bas de l'écran pour indiquer que le test est en cours.

  4. Cliquez sur l'icône dans la colonne RÉSULTAT DU TEST si les voyants Isd/Ii et/ou Ig du déclencheur MicroLogic en amont clignotent pour indiquer que le test a réussi, ou bien cliquez sur l'icône si les voyants ne clignotent pas.
    Résultat : L'icône sélectionnée dans la colonne RESULTAT DU TEST est mise en évidence.
  5. Cliquez sur FIN DU TEST.
    Résultat : Le test est terminé.
    NOTE: Pour relancer le test, cliquez sur RETESTER.
  6. Cliquez sur FERMER pour revenir à la vue Equipement
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.