DOCA0170ZH-05

测试程序

对 ZSI 测试执行以下步骤:

  1. 单击设备视图页面中的区域选择联锁测试

    结果:此时显示区域选择联锁测试屏幕。

  2. 选择配电盘 名称旁边的复选框,或者选择各设备,以此从列表中选择上游设备,然后单击运行测试
    注: 最多可以选择十个设备用于测试。

    结果:显示需要密码对话框。

  3. 输入下游 MicroLogic 管理员密码,然后单击继续

    结果:测试开始,且屏幕底部显示一条消息,指示测试正在进行。

  4. 如果上游 MicroLogic 脱扣单元上的 Isd/Ii 和/或 Ig LED 闪烁以指示测试合格,则单击测试结果列中的对号 图标,或者如果 LED 未闪烁从而指示测试不合格,则单击叉号 图标。
    结果测试结果列中被选中的图标变成突出显示。
  5. 单击结束测试
    结果:测试被终止。
    注: 如要再次执行测试,请单击重新测试
  6. 单击关闭,回到设备视图页面。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.