DOCA0170FR-05

Résolution des problèmes identifiés par le test automatique de la courbe de déclenchement

Condition

Causes probables

Solutions

Le disjoncteur se déclenche plus rapidement que la bande de déclenchement minimale de la protection instantanée lors d'un test automatique de la courbe de déclenchement sur des segments de protection court retard ou instantanée de la courbe temps-courant et dans le logiciel EPC si le résultat du test est un échec et que le temps de déclenchement est inférieur à 10 ms.

Le défaut de l'injection secondaire dans le déclencheur a dépassé un ou plusieurs des niveaux de protection suivants du disjoncteur :

  • Forçage instantané

  • Fermeture et verrouillage

  • Sélectivité

Vérifiez que le disjoncteur est toujours en position fermé avant de commencer l'injection secondaire de chaque défaut. Cela évite les déclenchements dus à la protection de fermeture et verrouillage.

Le segment long retard de la courbe temps-courant est-il satisfaisant lors de l'exécution du test automatique de la courbe de déclenchement ?

A. OUI

Pour les déclencheurs MicroLogic communicants, si le voyant de déclenchement Ap du déclencheur s'allume lors du test de segments de protection court retard ou instantanée de la courbe temps-courant, le disjoncteur s'est déclenché sur les fonctions de protection Forçage instantané, Fermeture et verrouillage ou Sélectivité.

Pour les déclencheurs MicroLogic non communicants, aucun voyant de déclenchement n'est disponible. Vérifiez que la valeur de crête du signal injecté ne dépasse pas les niveaux de protection Forçage instantané ou Sélectivité. Voir les courbes temps-courant publiées.

B. NON

Contactez votre technicien de maintenance.

Le disjoncteur ne reçoit pas de restriction ZSI pendant le test d'injection secondaire, mais il se déclenche comme s'il recevait un signal de restriction (c'est-à-dire qu'il se déclenche conformément à la temporisation définie pour la protection court retard (tsd) ou la protection contre les défauts à la terre (tg) au lieu de se déclencher sans temporisation intentionnelle)

Il s'agit d'un fonctionnement normal pour le test d'injection secondaire. La fonction ZSI de Service Interface restreint les fonctions de protection court retard et contre les défauts à la terre pendant les tests d'injection secondaire.

Aucune - Fonctionnement normal

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.