DOCA0170ZH-05

自动脱扣曲线测试的故障排除

状况

可能原因

解决方案

对时间电流曲线的短延时或瞬时区段执行自动脱扣曲线测试时,以及对 EPC(如果测试结果显示为不合格并且脱扣时间少于 10 毫秒)执行自动脱扣曲线测试时,断路器脱扣速度快于最小脱扣速度区间。

脱扣单元的次级注入故障已超过以下其中一个或多个断路器保护级别:

  • 瞬时超控

  • 合闸锁定

  • 选择性

在开始每个故障的次级注入之前,确保断路器始终处于合闸位置。这将避免因合闸锁定保护所致的脱扣。

执行自动脱扣曲线测试时,时间电流曲线的长延时区段是否结束?

A.

对于通讯 MicroLogic 脱扣单元,如果在对时间电流曲线的短延时或瞬时区段执行测试时,脱扣单元上的 Ap LED 脱扣指示灯亮起,则表示断路器已因瞬时超控、合闸锁定或选择性保护功能而脱扣。

对于非通讯 MicroLogic 脱扣单元,不存在 LED 脱扣指示灯。确认被注入的信号的峰值不超过瞬时超控或选择性保护级别。请查看所标称的时间电流曲线。

B.

请联系现场服务代表。

断路器在次级注入测试期间未接收到 ZSI 约束命令,但即便接收到了约束信号,仍会脱扣(即,断路器依据短延时 (tsd) 或接地故障 (tg) 的时间延迟设置发生脱扣,而不是在无预期延迟的情况下脱扣)。

这是次级注入测试的正常操作。在次级注入测试期间,Service Interface ZSI 自行约束短延时和接地故障保护功能。

无 - 工作正常

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.