DOCA0170FR-05

Résolution des problèmes identifiés par le test d'interverrouillage sélectif de zone (ZSI)

Condition

Causes probables

Solutions

Les voyants Isd/Ii et/ou Ig ne clignotent pas sur le disjoncteur en amont lors d'un test ZSI.

  1. Le disjoncteur en amont n'est pas câblé pour la configuration ZSI.

  2. Le déclencheur du disjoncteur en amont ne reçoit aucune alimentation.

  3. L'écran de l'interface affiche une erreur de communication.

  4. Le disjoncteur en amont n'est pas câblé pour la restriction ZSI court retard.

  5. Le disjoncteur en amont n'est pas câblé pour la restriction ZSI de défaut à la terre.

  6. Déclencheur MicroLogic 3.0 connecté à Service Interface. (Le déclencheur MicroLogic 3.0 ne fournit pas de protection court retard ni contre les défauts à la terre.)

  1. Le test ZSI ne peut pas être réalisé.

  2. Raccordez la source d'alimentation auxiliaire 24 V au disjoncteur en amont et activez-la. Utilisez un nouveau module Service Interface à cet effet.

  3. Vérifiez que les sept broches du câble de test ne sont pas tordues, enfoncées, sorties ou endommagées, car cela perturbe la connexion entre Service Interface et le déclencheur.

  4. Voir la section Compatibilité des déclencheurs MicroLogic pour déterminer si le test est applicable aux déclencheurs.

Si les déclencheurs en amont et en aval sont alimentés et que les voyants de déclenchement ne clignotent pas, vérifiez le câblage entre les appareils.

  1. La borne Z1 du déclencheur en aval doit être raccordée à la borne Z3 du déclencheur en amont.

  2. La borne Z2 du déclencheur en aval doit être raccordée aux bornes Z4 (court retard) et Z5 (défauts à la terre) du déclencheur en amont.

Si le câblage est correct et que les voyants de déclenchement ne clignotent toujours pas lorsque Service Interface lance le test ZSI, vérifiez que le déclencheur n'est pas bridé. Utilisez un ohmmètre pour vérifier que la borne Z3 n'est pas court-circuitée avec les bornes Z4 et/ou Z5. Tous les appareils quittent l'usine en configuration bridée avec Z3 en court-circuit avec Z4 et Z5.

Si le système comprend un module RIM, le bouton-poussoir de test envoie également un signal de test ZSI aux équipements en amont. Pour connaître les instructions de câblage et de fonctionnement correctes, consultez les Directives d'utilisation du module RIM.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.