DOCA0170ZH-05

区域选择联锁测试的故障排除

状况

可能原因

解决方案

执行 ZSI 测试时,上游断路器上的 Isd/Ii 和/或 Ig LED 未闪烁。

  1. 未连接上游断路器,无法执行 ZSI 配置。

  2. 上游断路器上的脱扣单元未受电。

  3. 操作屏幕显示通讯错误。

  4. 未连接上游断路器,无法执行短延时 ZSI 约束。

  5. 未连接上游断路器,无法执行接地故障 ZSI 约束。

  6. 连接到 Service Interface 的 MicroLogic 3.0 脱扣单元。( MicroLogic 3.0 脱扣单元不提供短延时或接地故障保护。)

  1. 无法执行 ZSI 测试。

  2. 将辅助 24 V 电源连接并接通至上游断路器。为此,请替换为新 Service Interface。

  3. 确认 7 针测试电缆的引脚未弯曲、推入、拉出或损坏,否则可能妨碍 Service Interface 与脱扣单元之间的连接。

  4. 请参阅 MicroLogic 脱扣单元兼容性,从而判定测试是否适用于脱扣单元。

如果上下游脱扣单元都通电且 LED 脱扣指示灯未闪烁,则检查设备之间的接线。

  1. 来自下游脱扣单元的端子 Z1 必须连接到上游脱扣单元的端子 Z3。

  2. 下游脱扣单元的端子 Z2 必须连接到上游脱扣单元的端子 Z4(用于短延时保护)和 Z5(用于接地故障保护)。

如果接线正确,但在 Service Interface 正初始化 ZSI 测试时,脱扣指示灯仍不闪烁,则检查脱扣单元是否被自约束。使用电阻表确认端子 Z3 未短接至端子 Z4 和/或 Z5。所有设备在出厂时都为自约束配置,Z3 未短接至端子 Z4 和 Z5。

如果系统包括 RIM 模块,则测试按钮也会向上游设备发送 ZSI 测试信号。有关正确接线和操作说明,请参阅 RIM 说明手册

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.