DOCA0270ES-01

Sustitución de módulos

Esta sección contiene instrucciones para reemplazar todos los módulos de TeSys™ island excepto el módulo de interfaz de bus:

  • arrancadores estándar y SIL*

  • módulos de interfaz de potencia

  • módulos de interfaz SIL

  • módulos de interfaz de tensión

  • módulos de E/S digitales

  • módulos de E/S analógicas

NOTA: El dispositivo original y el dispositivo de repuesto deben tener la misma referencia comercial.
PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Apague toda la alimentación del equipo antes de iniciar el trabajo, ya sea dentro o fuera del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Desconecte toda la alimentación de la isla.

  2. Saque el módulo existente del carril DIN.

    NOTA: Cuando vaya a reemplazar arrancadores de dos velocidades, de dos direcciones o de estrella/triángulo, retire también el arrancador adyacente. A continuación, retire todos los accesorios que haya utilizado para conectar los arrancadores a fin de que se puedan volver a utilizar para instalar el módulo de repuesto.
  3. Instale el módulo de repuesto acuerdo con las instrucciones que aparecen en la Guía de instalación de TeSys island:

    • Instalación de los arrancadores estándar y los arrancadores SIL

    • Montaje de los módulos de interfaz de potencia en el carril DIN

    • Montaje de los módulos de E/S e interfaz en el carril DIN

    NOTA: Cuando vaya a reemplazar arrancadores de dos velocidades, de dos direcciones o de estrella/triangulo, instale los accesorios necesarios para conectar el arrancador de repuesto al arrancador adyacente antes de instalar los módulos en el carril DIN.
  4. Aplique una alimentación de 24 VCC a la isla.

    NOTA: No la conecte a la red de suministro eléctrico en este momento.
  5. Utilice la modalidad de prueba para verificar que el dispositivo funciona correctamente.

  6. Conecte la isla a la red de suministro eléctrico para iniciar el proceso de arranque. Observe los LED hasta que se vuelvan de color verde, lo que indica que la isla ha entrado en estado operativo. El proceso de arranque dura unos dos minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?