Cablaggio modulo interfaccia SIL
Utilizzando la topologia distinta di base e topologia di TeSys island , stabilire la posizione dei moduli interfaccia SIL* (SIM) su TeSys island . I SIM sono dotati di alimentazione a 24 V e si collegano anche a un dispositivo nominale SIL esterno mediante un connettore con terminale a molla fornito con il SIM. Fare riferimento alle linee guida seguenti per completare il cablaggio di alimentazione a 24 V tra i moduli interfaccia SIL e il dispositivo nominale SIL esterno.
Piedinatura morsettiera SIM
Numero pin |
Identificazione terminale |
Segnale |
---|---|---|
1 |
13 |
MIRROR IN |
2 |
K1 |
SIL-IN 1 |
3 |
KC |
SIL COMUNE |
4 |
K2 |
SIL-IN 2 |
5 |
14 |
MIRROR OUT |
-
Rimuovere il connettore con terminale a molla. Si trova sulla parte superiore del modulo, dietro al connettore del cavo piatto.
-
Utilizzare la tabella del cablaggio del SIM, collegare un'alimentazione di 24 V ai terminali K1 e K2 sul connettore con terminale a molla rimovibile, a prescindere dall'architettura della sicurezza funzionale. Nelle applicazioni di cablaggio di categoria 1 e 2, i terminali K1 e K2 devono essere cortocircuitati insieme. Vedere Cablaggio accessori per informazioni sui tipi e le dimensioni dei cavi.
-
Reinserire il connettore con terminale a molla nella parte superiore del SIM.