Cableado del módulo de interfaz SIL
Usando la topología y la lista de materiales de TeSys island , determine la ubicación del módulo de interfaz SIL (SIM) * en TeSys island . La SIM recibe alimentación de 24 V y se conecta también a un dispositivo SIL externo mediante un conector de resorte suministrado con la SIM. Siga las directrices siguientes para completar el cableado de alimentación de 24 V entre los módulos de interfaz SIL y el dispositivo con clasificación SIL externa.
Asignación de pins del bloque de terminales SIM
|
Número de pins |
Identificación de los terminales |
Señal |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
ENTRADA DE ESPEJO |
|
2 |
K1 |
SIL-IN 1 |
|
3 |
KC |
SIL COMMON |
|
4 |
K2 |
SIL-IN 2 |
|
5 |
14 |
SALIDA DE ESPEJO |
-
Extraiga el conector del terminal de resorte. Está situado en la parte superior del módulo, detrás de la conexión de cable plano.
-
Mediante la tabla de cableado de SIM, conecte 24 V a K1 y K2 en el conector del terminal de resorte extraíble, independientemente de la arquitectura de control. En aplicaciones de categoría de cableado 1 y 2, los terminales K1 y K2 deben estar en cortocircuito. Consulte Cableado de accesorios para ver los tipos y tamaños de cable.
-
Vuelva a insertar el conector del terminal de resorte en la parte superior de la SIM.