DOCA0270PTBR-01

Interferência eletromagnética

Os recursos de proteção e monitoramento de energia do módulo do TeSys island são baseados em sensores de corrente. Para reduzir o risco de interferência eletromagnética entre dois dispositivos adjacentes, recomendamos implementar uma das seguintes regras de instalação caso a proporção entre as correntes nominais dos dois dispositivos adjacentes seja > 100:1.

  • Opção 1: Com a ferramenta de engenharia, reorganize a ordem dos avatars na TeSys island de maneira que não haja dispositivos adjacentes com proporções de correntes nominais >100:1.

  • Opção 2: Deixe um espaço de 30 mm (1,18 pol) entre os dois dispositivos adjacentes.

A figura abaixo ilustra a Opção 2.

Como evitar interferência eletromagnética: Opção 2

Legenda

A

Um módulo de TeSys island com configuração de corrente nominal de 0,6 A

B

Espaço recomendado de 30 mm (1,18 pol) entre os dois dispositivos adjacentes com proporções de correntes nominais > 100:1

C

Um módulo de TeSys island adjacente com corrente nominal de 65 A (>0,6 A ×100)

Além disso:

  1. Mantenha uma distância mínima de 30 cm (11,8 pol) entre a TeSys island e as fontes de campos magnéticos de intensidade extremamente alta nas frequências de 50 ou 60Hz, como sistemas de barramento trifásicos.

  2. os módulos do TeSys island têm proteção integrada contra descargas eletrostáticas (ESD). Descarregue possíveis cargas para o aterramento do equipamento antes de manusear ou instalar um módulo, reduzindo o risco de dano causado por ESD.

  3. Mantenha os dispositivos de comunicação móvel a no mínimo 20 cm (7,87 pol) de distância da TeSys island para reduzir a probabilidade de interferência com a TeSys island .

  4. A integração de dispositivos de comunicação por rádio no mesmo painel ou em painéis próximos exige precauções específicas relacionadas à energia de transmissão e à localização da antena. Entre em contato com um representante da Schneider Electric para obter mais informações.

  5. o TeSys island é um dispositivo de Classe A projetado para uso em ambientes A (de acordo com as Regras e regulamentações da FCC, Título 47, Parte 15, Subparte B). O uso do TeSys island em um ambiente B pode causar interferências de rádio, gerando a necessidade de métodos adicionais de mitigação.

  6. Para obter informações adicionais sobre as práticas de instalação de EMC, consulte o Guia de Instalação Elétrica da Schneider Electric, EIGED306001, ou entre em contato com um representante da Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?