DOCA0270TR-01

OMT IPv4 Bağlantısı

TeSys island ’ı, fiziksel olarak takıldıktan ve açıldıktan sonra, Operation and Maintenance Tool’la (OMT, Operasyon ve Bakım Aracı)) TeSys island 'a bağlanmak için bu prosedürü kullanın. TeSys island , DHCP’ye (varsayılan ayar) ayarlıysa OMT, haberleşme modülüne varsayılan IPv4 adresini kullanarak doğrudan bağlanabilir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için, TeSys island ’ın ağ üzerinde olması ve kablosuz ya da kablolu bağlantı kullanımıyla OMT ile iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

OMT ile IPv4 üzerinden TeSys island'a bağlanma

Adım

Eylem

1

Bilgisayarın kablosuz ya da kablolu bağlantıyla haberleşme modülü ile aynı ağa bağlı olduğunu kontrol edin.

2

PC’nizi 10.10.0.2 IPv4 IP adresine ve 255.0.0.0 alt ağ maskesine ayarlayın.

3

Haberleşme modülünde çalışan OMT’ye erişmek için tabletinizdeki web tarayıcıya haberleşme modülünün adresini (format: https://10.10.0.1) girin.

NOT: Önerilen tarayıcılar Chrome veya Safari'dir.

4

“Bağlantınız özel değildir” sayfasına yönlendirilirseniz:

  • a. Gelişmiş düğmesine tıklayın.
  • b. Devam etmek için 10.10.0.1 adresine gidin (güvensiz) bağlantısına tıklayın.

5

Varsayılan kullanıcı adı ve parola (admin, schneider18) ile oturum açın ve Oturum Aç’a tıklayın.

6

Parolayı Değiştir penceresi açılacaktır. Devam etmeden önce güvenli bir parola belirleyin ve kaydedin. Parolanızı unutursanız, OMT’ye tekrar erişim sağlamak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapmanız gerekecektir. Bu işlemlerden sonra OMT’de oturum açmış ve TeSys island ’a bağlanmış olursunuz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?