OMT IPv4 연결
TeSys island 를 물리적으로 설치하고 전원을 공급한 후 다음 절차에 따라 OMT(Operation and Maintenance Tool)로 TeSys island 에 연결합니다. TeSys island 가 DHCP(기본값)로 설정된 경우, OMT는 기본 IPv4 주소를 사용하여 버스 커플러에 직접 연결할 수 있습니다.
이 절차를 수행하려면 TeSys island 가 네트워크에 연결되어 있어야 하고 무선 또는 유선 연결을 통해 OMT와 통신할 수 있어야 합니다.
IPv4를 통해 OMT를 사용하여 TeSys 아일랜드에 연결
|
단계 |
행동 |
|---|---|
|
1 |
PC가 무선 또는 유선 연결을 통해 버스 커플러와 동일 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. |
|
2 |
IPv4 IP 주소 10.10.0.2 및 서브넷 마스크 255.0.0.0으로 PC를 구성합니다. |
|
3 |
버스 커플러에서 실행되는 OMT에 액세스하려면 태블릿의 웹 브라우저에 버스 커플러의 주소(형식: https://10.10.0.1)를 입력합니다. 주의: 권장 브라우저는 Chrome
또는 Safari입니다.
|
|
4 |
해당 연결은 비공개가 아닙니다 페이지로 이동하는 경우:
|
|
5 |
기본 사용자 이름과 암호로 로그인(admin, schneider18)하고 로그인을 클릭합니다. |
|
6 |
암호 변경 창이 열립니다. 계속하기 전에 보안 암호를 설정하고 따로 메모해 둡니다. 암호를 잊은 경우 OMT에 다시 액세스하려면 공장 초기화해야 합니다. 이제 OMT에 로그인되었고 TeSys island 에 연결되었습니다. |