DOCA0257ES-01

Medición de salida analógica

Se pueden conectar un máximo de dos salidas analógicas a dos LTMTAN21 expansion modules para obtener mediciones analógicas. Cada módulo tiene una salida analógica.

Característica

Valor

Rango

4-20 mA

Unidad

mA

Resolución

0,1

Intervalo de actualización

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?