Sobrecorriente de tiempo definido
Descripción
El TeSys Tera system proporciona la protección de Definite Time Overcurrent cuando el motor está en estado de arranque o funcionamiento. Se pueden configurar dos tiempos de espera diferentes para el disparo, uno para el estado de arranque y otro para el estado de marcha del motor.
La función de Definite Time Overcurrent genera las siguientes señales:
-
Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma.
-
Disparo con el motor en estado de arranque: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor se mantiene por encima del nivel de activación más allá del tiempo de espera especificado para el arranque del motor.
-
Disparo con el motor en estado de marcha: Cualquiera de las corrientes trifásicas del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera de funcionamiento especificado para el motor.
Configuración de parámetros
La función de Definite Time Overcurrent tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
110% of IFLC |
|
Time Delay During Motor Start (Tps) |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
30 s |
|
Time Delay During Motor Run (Tpr) |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
20 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
110% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |