Surintensité à temps défini
Description
Le TeSys Tera system fournit le la fonction de protectionDefinite Time Overcurrent lorsque le moteur est à l’état Démarrage ou Marche. Il existe deux temporisations de déclenchement configurables, l’une pour le démarrage du moteur et l’autre pour l’état de marche du moteur.
La fonction de protectionDefinite Time Overcurrent génère les signaux suivants :
-
Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme.
-
Déclenchement lors de l’état de démarrage du moteur : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’activation pendant la temporisation spécifiée du démarrage du moteur.
-
Déclenchement lors de l’état de marche du moteur : L’un des courants de phase du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai de fonctionnement spécifié du moteur.
Réglage des paramètres
La fonction de protection Definite Time Overcurrent dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
110% of IFLC |
|
Time Delay During Motor Start (Tps) |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
30 s |
|
Time Delay During Motor Run (Tpr) |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
20 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
110% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |