Desequilibrio de corriente
Descripción
La función de protección Current Imbalance genera las siguientes señales:
-
Alarma: Current Imbalance supera el nivel de alarma.
-
Disparo: Current Imbalance supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.
Configuración de parámetros
ATENCIÓN |
|---|
|
PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
La función de protección Current Imbalance tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |
|
Alarm Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
ATENCIÓN