Déséquilibre de courant
Description
La fonction de protection contre le Current Imbalance génère les signaux suivants :
-
Alarme : Current Imbalance dépasse le niveau d’alarme.
-
Déclenchement : Current Imbalance dépasse le seuil de déclenchement pendant le délai spécifié.
Réglage des paramètres
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE SURCHAUFFE DU MOTEUR
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
La fonction de protection contre le Current Imbalance dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |
|
Alarm Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
ATTENTION