计算型接地脱扣
描述
接地电流是流经三相系统中性线的不平衡电流。在正常条件下,接地电流可以忽略不计或为空。它仅在发生接地脱扣时存在。
危险 |
|---|
|
不正确的脱扣检测
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
接地电流由 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 在内部计算得到。计算型接地脱扣 保护功能生成以下信号:
-
报警:算得的接地电流高于报警级别。
-
脱扣:在指定时间延迟内,算得的接地电流高于脱扣级别。
电机处于启动状态时,可禁用此保护功能,以免意外脱扣。
建议使用以下方案进行 计算型接地脱扣 保护:
-
IFLCmin= 0.3 A 在 0.3-3 A 范围内(25 A 和 100 A 范围同样适用)。
-
最小接地脱扣阈值 = 0.3 A 的 50% = 0.15 A。
-
若将保护设置保持在IFLCmin的50%以下,则采用CBCT测量接地脱扣。
-
计算型接地脱扣 保护不适用于单相模式。
-
如果该参数设置值小于 FLC 的 10%,则滞后不适用于算得的接地电流。
参数设置
计算型接地脱扣 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–600.00 s in step of 0.01 s |
0.2 s |
|
Alarm Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Function While Motor Starting |
|
Disable |
危险