Pérdida de comunicación con la HMI
Descripción
Función de pérdida de comunicación de HMI:
-
Detecta la pérdida de comunicación entre la LTMT main unit y la HMI conectada mediante el puerto HMI una vez establecida la comunicación.
-
Genera una alarma o una acción de disparo según la configuración de la función.
Configuración de parámetros
|
Parameter |
Range |
Default value |
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay |
0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |