Perte de communication avec l’IHM
Description
HMI Fonction de perte de communication :
-
Détecte la perte de communication entre le LTMT main unit et le HMI connectés via le port HMI, une fois la communication établie.
-
Génère une alarme ou une action de déclenchement en fonction du réglage de la fonction.
Paramétrage
|
Parameter |
Range |
Default value |
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay |
0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |