Surintensité inverse normale
Description
Le TeSys Tera system fournit la fonction Normal Inverse Overcurrent (CEI classe A – Inverse standard).
Le temps de déclenchement
du Normal Inverse Overcurrent est donnée
par la formule suivante :
Où :
-
T = Temps de déclenchement
-
TMS = Multiplicateur de temps
-
k et α sont des constantes de type courbe. Pour une courbe inverse standard, k = 0,140 et α = 0,020
-
I = Courant réel
-
Ip = Paramètre de courant d’activation
La fonction de protection Normal Inverse Overcurrent génère les signaux suivants :
-
Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme.
-
Déclenchement : L’un des courants triphasés du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant la durée dérivée de la courbe de classe A de la CEI et du réglage du délai (TMS).
Réglage des paramètres
La fonction de protection Normal Inverse Overcurrent dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |