反时限过流
描述
TeSys Tera system 提供 Normal Inverse Overcurrent (IEC A类——标准反时限)保护功能。
Normal Inverse Overcurrent 保护的脱扣时间通过以下公式计算:
其中:
-
T = 脱扣时间
-
TMS = 时间乘数
-
k 和α是曲线类型常数。对于标准反时限曲线,k = 0.140 且α = 0.020
-
I = 实际电流
-
Ip = 吸合电流设置
Normal Inverse Overcurrent 保护功能生成以下信号:
-
报警:电机的任意三相电流高于报警级别。
-
脱扣:在根据 IEC A 类曲线和时间延迟 (TMS) 设置推导的时间内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。
参数设置
Normal Inverse Overcurrent 保护功能具有以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |