Sobrecorriente normal inversa
Descripción
El TeSys Tera system proporciona la función de protección contra sobrecorriente normal inversa (IEC clase A - Inverso estándar).
El tiempo de disparo de la protección contra sobrecorriente normal inversa viene dado por la fórmula:
Donde:
-
T = tiempo de disparo
-
TMS = multiplicador de tiempo
-
Los valores k y α son las constantes del tipo de curva. Para la curva estándar inversa, k = 0,140 y α = 0,020
-
I = corriente real
-
Ip = ajuste de corriente de activación
La protección contra sobrecorriente normal inversa genera las siguientes señales:
-
Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma.
-
Disparo: Cualquiera de las corrientes de fase del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo derivado de la curva IEC clase A y el ajuste de tiempo de espera (TMS).
Configuración de parámetros
La función de protección contra sobrecorriente normal inversa tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |