Reverse Direct Online
描述
Reverse Direct Online启动器需要以下数字量输入和输出:
-
三个数字量输入,用于电机本地正向启动、本地反向启动和本地停止。
-
两个数字量输出,用于电机正向运行命令 (CONTACTOR OUTPUT 1) 和反向运行命令 (CONTACTOR OUTPUT 2)。
接线图
Reverse Direct Online 模式下 TeSys Tera system 的接线图示例:
KM1:CONTACTOR OUTPUT 1(正向)
KM2:CONTACTOR OUTPUT 2(反向)
逻辑图
下图显示了反向直接在线启动器的逻辑图:
工作原理
选择 Reverse Direct Online 模式后,电机可通过以下任一源启动:
如果从上述任一源接收到正向启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活正向主模式 CONTACTOR OUTPUT 1。
同样,如果从上述任一源接收到反向启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活反向主模式 CONTACTOR OUTPUT 2。
变向逻辑取决于 改变方向 。
如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1 和 CONTACTOR OUTPUT 2:
DI/DO 缺省分配
如果选择了 Reverse Direct Online 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下:
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Local-START< DI |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
Trip |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
CNTR OP 2 |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |