En ligne direct inversé
Description
Le démarreur en ligne direct inverse nécessite les entrées et sorties numériques suivantes :
-
Trois entrées numériques pour le démarrage local en marche avant, le démarrage local en marche arrière et l’arrêt local du moteur.
-
Deux sorties numériques pour la commande moteur marche avant (SORTIE CONTACTEUR 1) et la commande marche arrière (SORTIE CONTACTEUR 2).
Schéma de câblage
Exemple de schéma de câblage de TeSys Tera system en mode En ligne direct inverse :
KM1 : SORTIE CONTACTEUR 1 (marche avant)
KM2 : SORTIE CONTACTEUR 2 (marche arrière)
Schéma logique
Le schéma suivant présente le schéma logique d’un démarreur en ligne direct inverse.
Principe de fonctionnement
Lorsque le mode En ligne direct inverse est sélectionné, le démarrage du moteur est possible à partir de l’une des sources suivantes :
-
Commande de démarrage à partir d’une source valide conformément au mode de fonctionnement sélectionné.
-
Commande de démarrage à partir de la fonction Démarrage forcé.
-
Commande de démarrage à partir de la fonction Redémarrage automatique.
Si une commande de démarrage avant est envoyée par l’une des sources ci-dessus et si le moteur est Prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée), TeSys Tera system active alors la SORTIE CONTACTEUR 1 avant sur circuit principal.
De même, si une commande de démarrage inverse est envoyée par l’une des sources ci-dessus et si le moteur est prêt à démarrer (c’est-à-dire sans cause d’inhibition détectée), TeSys Tera system active alors la SORTIE CONTACTEUR 2 inverse sur circuit principal.
La logique de changement de direction dépend de Changer de direction .
TeSys Tera system désactive les SORTIES CONTACTEUR 1 et 2 si l’une des causes d’arrêt du moteur suivantes est détectée :
-
Commande d’arrêt à partir d’une source valide conformément au mode de fonctionnement sélectionné.
-
Commande d’arrêt à partir d’une entrée numérique attribuée à l’arrêt forcé (facultatif), reportez-vous à Attribution des entrées .
-
Commande d’arrêt de la fonction Redémarrage automatique.
-
Déclenchement détecté.
Attribution par défaut de DI/DO
Lorsque le type de démarreur en ligne direct inverse est sélectionné, l’attribution et les paramètres par défaut des entrées et sorties numériques sont les suivants :
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Local-START< DI |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
Trip |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
CNTR OP 2 |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |