DOCA0257FR-01

Plaque signalétique

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
L’application de ce produit nécessite des compétences en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seul le personnel possédant ces compétences doit être autorisé à programmer et à utiliser ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en matière de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les paramètres système peuvent être configurés à l’aide des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • Le LTMTCUF control operator unit

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Parameter name

Setting range

Default value

Tag*

MMR0000001

MMR0000001

Nominal Power

0.1–6553.5 KW

0.1 KW

Load Type

  • Motor

  • Heater

Motor

Number of Phases

  • Three Phase

  • Single Phase

Three Phase

Puissance nominale

La valeur de puissance nominale saisie dans le menu de la plaque signalétique est la référence pour toutes les protections liées à la puissance.

NOTE: La valeur de courant pleine charge est soit IFLC en fonction du type de démarreur et de la vitesse sélectionnés via les commandes du moteur.

Type de charge

TeSys Tera system prend en charge les moteurs (inductifs) et les chauffages (résistifs) comme types de charge. Vous pouvez configurer le type de charge en fonction de la charge.

Le type de charge par défaut est Moteur, ce qui permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de TeSys Tera system en fonction de la configuration de l’équipement.

Les fonctions de protection suivantes sont désactivées dans le type de charge du chauffage :

  • Surcharge thermique

  • Rotor verrouillé

  • Rotor bloqué

  • Nombre de démarrages maximum

  • Temporisateur Anti-Backspin

  • Creux de tension

  • Block Output

Le démarreur Direct Online peut être utilisé comme contrôleur pour le démarrage ou l’arrêt du chauffage dans le type de charge du chauffage.

Nombre de phases

Sélectionnez le paramètre Triphasé pour un moteur triphasé, et le paramètre Monophasé pour un moteur monophasé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?