铭牌
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
此产品的应用要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、配置、改动和应用。请遵守所有当地和国家/地区的安全法规和标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
可以使用以下界面来设置系统设置:
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。
-
LTMTCUF control operator unit
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
|
Parameter name |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Tag* |
MMR0000001 |
MMR0000001 |
|
Nominal Power |
0.1–6553.5 KW |
0.1 KW |
|
Load Type |
|
Motor |
|
Number of Phases |
|
Three Phase |
标称功率
铭牌菜单中输入的标称功率值是所有功率相关保护的参考值。
负载类型
TeSys Tera system 支持电机(感应式)和加热器(电阻式)作为负载类型。您可以根据负载来配置负载类型。
缺省负载类型为 Motor,它允许基于设备配置获得 TeSys Tera system 的完整功能。
在加热器负载类型中,禁用了以下保护功能:
-
热过载
-
锁定转子
-
转子堵转
-
最大启动次数
-
防逆转定时器
-
电压骤降
-
功能块输出
相数
为三相电机选择 Three-Phase 设置,为单相电机选择 Single-Phase 设置。
警告