DOCA0257ZH-CN-01

电机历史记录

最大启动次数计数器

LTMT main unit 计数给定时间段内的电机启动次数。电机启动次数用于 Maximum Number of Starts 功能。

最长启动禁止时间

LTMT main unit 跟踪最长启动禁止时间。最长启动禁止时间由 最大启动次数 功能来定义。

电机启动峰值电流

LTMT main unit 跟踪电机在启动时间内消耗的最大电流。当电机进入启动状态时, LTMT main unit 开始记录启动峰值电流。当电机进入运行或停止状态时,LTMT main unit停止记录启动峰值电流。

电机启动时间

LTMT main unit 记录电机进入启动状态的时间。当 LTMT main unit 在电机进入运行或停止状态时停止记录该时间。

总运行时长

LTMT main unit 记录在执行了出厂复位或复位总运行时长命令后的总运行时长。

上次运行时长

LTMT main unit 测量电机自上次启动后已运行的时长。

启动次数

LTMT main unit 计数电机启动的总次数。

通过以下方式,可将启动次数重置为零:

  • “恢复缺省值”命令。

  • “复位启动次数”命令。

停止次数

LTMT main unit 计数电机停止的总次数。

通过以下方式,可将停止次数重置为零:

  • “恢复缺省值”命令。

  • “复位停止次数”命令。

电机停止原因

电机停止原因

描述

HMI

在接收到来自 LTMTCUF control operator unit 的命令时,电机停止。

本地 DI

在检测到本地停止 DI 输入时,电机停止。

远程 DI

在检测到远程 DI 输入时,电机停止。

通讯

在接收到来自 PLC 或 DCS 的命令时,电机停止。

自动重启

电机通过自动重启功能来停止。

脱扣

电机因脱扣而停止。

无电流

电流为零时电机停止。

强制停止

电机通过强制停止输入来停止。

方向变化

电机通过反向启动器停止,以改变方向。

无反馈

因为没有接收到反馈(电流反馈或运行 DI),故电机停止。

速度变化

接收到命令时,电机停止以改变速度(适用于两速启动器)。

自定义命令

电机在检测到自定义命令时停止。

模式切换

在启用了 Bump 模式的情况下,由于模式切换,导致电机停止。

无电压

电机因未检测到电压而停止。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?