电机状态
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
当电机电流降至IFLC的10%以下时, LTMCUF
control operator unit 显示为0。执行任何维护活动之前,请确保电机完全处于
STOP 位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
LTMT main unit 基于三相电流 (IMAX) 和满载电流 (IFLC) 设置中的最大值来定义电机状态。
|
电机状态 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
Stop |
如果 IMAX < IFLC 的 10%,则电机已停止。 |
|
|
Start |
如果 IMAX ≥ IFLC 的 10%,则电机正在启动。 |
|
|
Run |
如果 IMAX 大于 Run threshold + 10% 且低于 Run threshold,则电机正在运行。Run threshold (RT) 是启动超时功能的一个参数。 |
|
| A | 停止 |
| B | 启动 |
| C | 运行 |
| D | 停止 |
加热器状态
LTMT main unit 基于三相电流 (IMAX) 和满载电流 (IFLC) 设置中的最大值来定义加热器状态。
|
加热器状态 |
描述 |
|
OFF |
如果 IMAX < IFLC 的 10%,则加热器处于OFF 状态。 |
|
ON |
如果 IMAX ≥ IFLC 的 15% 且此状态持续 100 毫秒,则加热器处于ON状态。 |
警告