DOCA0257ES-01

Medición de temperatura

El TeSys Tera system admite un máximo de 1 entrada de temperatura para LTMT main unit.

Temperatura medida con LTMT main unit

La entrada de temperatura de LTMT main unit puede conectarse a un sensor de temperatura de 2 cables.

Se puede utilizar uno de los siguientes tipos de sensores de temperatura:

  • PT100

  • PTC (binario)

Característica

Sensor de temperatura PT100

Sensor de temperatura de resistencia PTC binario

Rango

De 25 a 100 °C

De 2700 a 4000 Ω

Resolución

0,1 °C

1 Ω

Intervalo de actualización

500 ms

500 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?