Mesure de température
TeSys Tera system prend en charge au maximum 1 entrée de température pour LTMT main unit.
Température mesurée par l’unité principale LTMT
L’entrée de température LTMT main unit peut être connectée à un capteur de température à 2 fils.
Parmi les types de capteurs de température existants, il est possible d'utiliser l’un des capteurs suivants :
-
PT100
-
PTC (binaire)
|
Caractéristique |
Capteur de température PT100 |
Capteur de température PTC binaire |
|---|---|---|
|
Plage |
25 à 100 °C |
2700 à 4000 Ω |
|
Résolution |
0,1 °C |
1 Ω |
|
Intervalle d’actualisation |
500 ms |
500 ms |