温度测量
TeSys Tera system 最多支持为 LTMT main unit 使用 1 个温度输入。
温度由 LTMT Main Unit 测得
LTMT main unit 温度输入可以连接到 2 线温度传感器。
可以使用以下其中一种类型的温度传感器:
-
PT100
-
PTC(二进制)
|
特性 |
PT100 温度传感器 |
二进制 PTC 电阻温度传感器 |
|---|---|---|
|
范围 |
25 至 100 °C |
2700 至 4000 Ω |
|
分辨率 |
0.1 °C |
1 Ω |
|
刷新间隔 |
500 ms |
500 ms |