System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Aktualisieren der Firmware

Wenn der Hubmit der Wiser-Cloud verbunden ist, wird automatisch die neueste Firmware aktualisiert. Wenn Sie die Firmware zum ersten Mal manuell überprüfen und aktualisieren möchten, verwenden Sie die App als professioneller Installateur.

So prüfen und aktualisieren Sie die Firmware manuell:

  1. Verwenden Sie die Wiser-Home-App als Professioneller Installateur.

  2. Laden Sie die neueste Firmware für den Hubauf die App herunter. Siehe Hub-Firmware in die App herunterladen.

  3. Befolgen Sie die Schritte im Kapitel Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs .

  4. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Hub mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, tippen Sie auf Überspringen(A).

  5. Eine Popup-Benachrichtigung zur Bestätigung Ihrer Auswahl öffnet sich. Tippen Sie auf Ja um fortzufahren.

  6. Tippen Sie aufJa, überprüfen und aktualisieren (B), um die neueste Firmware zu installieren.

    HINWEIS: Tippen Sie auf Nein, überspringen , wenn Sie den Download überspringen und die Einrichtung mit der aktuellen Version abschließen möchten.
  7. Nachfolgend sind die möglichen Bedingungen aufgeführt:

    • Wenn die Firmware-Version auf Ihrem Smartphone mit der auf dem Hub übereinstimmt, ist Ihre Einrichtung abgeschlossen.

    • Wenn die Firmware-Version auf Ihrem Smartphone nicht mit der auf dem Hubübereinstimmt, wird der Hub automatisch auf die neueste Firmware-Version aktualisiert.

      WICHTIG: Die Aktualisierung der Firmware kann einige Zeit dauern. Schließen Sie die Wiser Home App während dieses Vorgangs nicht, und stellen Sie sicher, dass der Bildschirm Ihres Telefons nicht gesperrt ist. Sie können die automatische Sperre Ihres Telefons in den Geräteeinstellungen auf „Nie“ setzen, um zu verhindern, dass der Bildschirm während der Aktualisierung gesperrt wird.

      Wenn Sie Probleme mit dem Offline-Firmware-Update haben, lesen Sie den Abschnitt Problembehandlung: Offline-Firmware-Update nicht möglich.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.