System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Wiser Home KI

Wiser Home KI ist eine Funktion, mit der Benutzer Stromkosten sparen können, indem sie energieintensive Geräte für Elektrofahrzeuge (EVlink Home Smart, Schneider Charge) oder resistive Warmwasserbereiter (gesteuert mit einem UP-Aktor).

Unterstützte Tarife:

  • Pauschaltarife und Spitzen-/Nebentarife: Nur verfügbar, wenn Sie Sonnenkollektoren in Ihrem Zuhause installiert haben.

  • Dynamischer Tarif: Mit oder ohne Solarzellen möglich.

Funktionsweise:

  1. Beantworten Sie ein paar kurze Fragen, um die Einrichtung abzuschließen.

  2. Wiser Home KI erstellt intelligente Zeitpläne für Ihre registrierten Geräte.

  3. Sie begrenzt den Verbrauch bei hohen Strompreisen und berücksichtigt dabei Ihre Gewohnheiten.

  4. Das System passt sich anhand Ihres Stromverbrauchs der letzten 30 Tage an.

Vorteile:

  • Durch das Aktivieren dieser Funktion können Sie bis zu 25 % Ihrer Stromrechnung sparen.

  • Ihre Einsparungen werden auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis überwacht, so dass Sie Ihre Fortschritte mühelos verfolgen können.

WICHTIG:
  • Das KI-System lernt aus historischen Daten zum Stromverbrauch. Es kann eine gewisse Optimierung auch ohne bereits vorhandene Daten durchführen, und seine Effizienz wird sich im Laufe der Zeit noch erheblich verbessern.

  • Während die Funktion aktiv ist, ersetzen die Wiser Home KI Zeitpläne alle benutzerdefinierten Zeitpläne.

  • Sie können bis zu zwei verschiedene Geräte registrieren – 1 Gerät für Elektrofahrzeuge und 1 Warmwasserbereiter.

Hauptmerkmale

KI-gestützte Echtzeit- Automatisierung:

Die KI-gestützte Echtzeit- Automatisierung priorisiert zuerst den Eigenverbrauch, dann den Verbrauch im Stromnetz in Zeiten mit niedrigeren Kosten. Sie passt sich Ihren Verbrauchsgewohnheiten für Elektrofahrzeuge und Warmwasserverbrauch an, maximiert die Nutzung erneuerbarer Energien und senkt die Stromkosten.

EV-Dimmfähigkeit:

Das System kann die Ladeleistung Ihres Elektrofahrzeugs basierend auf der überschüssigen Solarenergieproduktion anpassen und so die Ladungskosten minimieren und die Nutzung erneuerbarer Energien maximieren.
Die folgende Grafik vergleicht das Systemverhalten mit und ohne EV-Dimmen. Sie zeigt, wie das EV-Dimmen die Leistung optimiert, indem es die kosteneffizienteste Energiequelle priorisiert.
Ohne Dimmen:

  • Der Lader für Elektrofahrzeuge arbeitet immer mit maximaler Leistung.

  • Wenn die Solarproduktion geringer ist als erforderlich, zieht das Ladegerät die verbleibende Energie aus dem Netz.

    Ergebnis: Gemischter Energieverbrauch, der teilweise aus Solarenergie und teilweise aus dem Netz stammt.

Mit Dimmen:

  • Das Ladegerät passt seine Leistung an die verfügbare Solarenergie an.

  • Es verlangsamt den Ladevorgang, um nur Solarenergie zu nutzen, vermeidet die Netznutzung und stellt sicher, dass die Elektrofahrzeuge das erforderliche Energieniveau vor der nächsten Nutzung erreichen.

    Ergebnis: Das Aufladen dauert länger, wird aber zu 100% mit Solarenergie betrieben, wodurch die Stromkosten gesenkt und die Nachhaltigkeit gesteigert werden.

Berechnung der Ersparnisse im Energie-Dashboard:

Das Energie-Dashboard berechnet Ihre Ersparnisse und verfolgt Ihre Kapitalrendite (ROI).

Einfaches Aktivieren/Deaktivieren von Lasten:

Einfache Ein-/Ausschalttaste zum Aktivieren oder Deaktivieren von Lasten.

Temporäre Override-Funktion (Abwesenheitsmodus):

Hat Vorrang vor der Wiser Home KI-Funktion, um Ihre Heimeinstellungen anzupassen, wenn Sie nicht zu Hause sind, und so die Energieeffizienz zu gewährleisten, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.

Benachrichtigungen für Funktionsfehler:

Benachrichtigt Sie im Fall eines Funktionsfehlers.

Unterstützte Geräte:

  • Lastaktor (Warmwasserbereiter)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Voraussetzung

  • Nehmen Sie eines Ihrer Geräte PowerTag als Netz in Betrieb. Siehe Koppeln des Hauptgeräts .

  • Wenn Sie über Solarmodule verfügen und diese überwachen möchten, nutzen Sie Ihren PowerTag für das Solarmodul. Siehe Gerät mit einem Energiespeichersystem koppeln Resi9 Energy Meter WiredGerät mit einem Energiespeichersystem.

    WICHTIG: Die Überwachung der Solarmodule ist zwingend erforderlich, wenn Ihr Tarif auf Pauschal oder Spitzen-/Nebenzeiten eingestellt ist. Ohne sie ist die Wiser Home KI-Funktion nicht verfügbar.
  • Nehmen Sie die unterstützten Geräte in Betrieb. Siehe Kopplung des Geräts

  • Stellen Sie Ihren Tarif gemäß Ihrem Stromvertrag ein. Siehe Tarif einstellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.