System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

LED-Verhalten

LED Beschreibung

Der Hub startet bzw. fährt hoch.

Der Hub ist eingeschaltet und arbeitet normal.

Das temporäre WLAN®-Netzwerk des Hubs ist aktiviert.

Der Hub sucht aktiv nach dem Gerät, das gekoppelt werden soll.

WLAN®-Fehler

Der Hub kann keine Verbindung mit dem WALN®-Netzwerk herstellen.

Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist und normal funktioniert. Wenn Sie Ihre WLAN®-Anmeldedaten geändert oder einen neuen Router installiert haben, konfigurieren Sie den Hub entsprechend.

Firmware Update

Während des Firmware-Aktualisierungsvorgangs wird der Hub vom Wi-Fi® getrennt.

Der Hub kann keine Verbindung mit der Wiser Cloud herstellen.

Der Hub steuert die verbundenen Geräte weiterhin wie gewohnt.

Die App stellt nur dann eine Verbindung mit dem Hub her, wenn sich Ihr Smartphone im gleichen WLAN®-Netzwerk wie der Hub befindet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.