System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Energieübersicht

Wir schätzen, wie viel Energie Sie ansonsten verbraucht hätten, vergleichen sie mit dem, was Sie verbraucht haben, und zeigen dies als prozentuale Einsparung an.

Im Laufe des Monats können Sie Ihre Einsparungen verfolgen, indem Sie einfach die App öffnen. Ihre Energieeinsparungen werden stündlich aktualisiert; Schwankungen sind also normal.

Das System verwendet einen intelligenten Algorithmus, um nur die Zeit zu zählen, in der die intelligenten Funktionen von Wiser aktiv Energie gespart haben.

Tippen Sie auf das Fragezeichen (A), um weitere Details anzuzeigen.

Heizstunden (B):

Dieser Abschnitt zeigt, wie viel Heizzeit Sie im Verhältnis zu den Außentemperaturen verbraucht haben.

Die Temperaturen werden stündlich aktualisiert. Jeder grüne Balken zeigt die tägliche Heizdauer für die letzten 30 Tage an. Die Länge der Balken zeigt an, wie oft Ihre Räume jeden Tag Wärme angefordert haben.

HINWEIS: Der blaue Balken zeigt den aktuellen Monat an und wechselt nach Abschluss des Monats zu grün.

Neue Benutzer sehen erst dann grüne Balken, wenn sie mit dem Heizen beginnen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.