System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Haushaltsgeräte

Connected SCHUKO-Steckdose 16A

MEG2380-0xxx

Fernsteuerung und -überwachung des Stromverbrauchs des angeschlossenen Verbrauchers.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Lastaktor

CCTFR6730

Das Wiser Energiemodul ist für das Schalten von Verbrauchern (bis zu 3000 W ohmsch) wie einem Warmwassertank oder einer Steckdose bestimmt.

In Kombination mit der Wiser App kann der Energieverbrauch gemessen und der Aktor für den Lastabwurf oder die Laststeuerung verwendet werden.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Plug

CCTFR6501

Fernsteuerung und -überwachung des Stromverbrauchs des angeschlossenen Verbrauchers.

Connected Funk-Taster 1fach/2fach

MEG5001-0300

MEG5001-6000

Batteriebetriebener Drucktaster-Schalter

Den Tastern können mit der Wiser-Home-App frei Funktionen zugewiesen werden.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser SmartPlug 16 A

CCT711119

Steuert verschiedene elektrische Geräte, zum Beispiel Stehlampen, Radios, Ventilatoren oder Kaffeemaschinen, über die App. Überwachen Sie den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.