System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Gerätesteuerung

Sie können ein Gerät in Ihrem Zuhause direkt auf der Registerkarte Kontrolle für eine schnelle Steuerung oder im Bildschirm zur Gerätesteuerung steuern.

Registerkarte Kontrolle

Auf der Registerkarte Kontrolle finden Sie alle in Ihrem Zuhause installierten Geräte. Die Geräte sind gemäß den Räume, denen sie zugewiesen sind, angeordnet, sodass sie einfach verwaltet und gesteuert werden können.

HINWEIS: Wenn Sie nur ein Gerät in Ihrem Zuhause installiert haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht verfügbar. Sie können das Gerät über den Startbildschirm unter Ihr Gerät oder über den Bildschirm zur Gerätesteuerung steuern.
WICHTIG: Heizgeräte, wie z. B. Heizkörperthermostate, werden wie jedes andere Gerät gesteuert, müssen aber ordnungsgemäß eingerichtet werden.

Detaillierte Informationen zur Einrichtung von Heizgeräten finden Sie in Kapitel Heizungssteuerung.

  1. Tippen Sie im Startbildschirm auf die Registerkarte Kontrolle.

    HINWEIS: Sie können auch die Registerkarte Kontrolle als Standard-Startbildschirm festlegen. Gehen Sie dazu auf > Startbildschirm und aktivieren Sie den Schalter Mit dem Bildschirm Kontrolle starten.

    A

    Schnelle Steuerung eines Geräts (z. B. Ein-/Ausschalten, Temperatur einstellen oder Jalousie einstellen)

    B

    Zeigt an, dass das Gerät offline ist. Tippen Sie auf das Gerät, um die Schritte zur Problembehandlung zu öffnen. Tippen Sie auf Mehr erfahren, um mehr über die Zigbee-Signalstärke zu erfahren, oder auf Hilfe & Unterstützung, wenn Sie weitere Hilfe benötigen, und besuchen Sie die Wiser-Support-Seiten.

    C

    Zum Einstellungsbildschirm navigieren.

    D

    Neue Geräte hinzufügen.

Bildschirm zur Gerätesteuerung

Die erweiterten Steuerelemente, wie z. B. Geräteeinstellungen oder das Erstellen/Zuweisen von Zeitplänen, werden im Bildschirm zur Gerätesteuerung ausgeführt.

  1. Auf dem Startbildschirm > Kontrolle tippen Sie auf das Gerät (A), das Sie steuern möchten.

  2. Legen Sie den gewünschten Zustand/Wert für das Gerät fest.

Bildschirm zur Gerätesteuerung:

HINWEIS: Die im Bildschirm zur Gerätesteuerung verfügbaren Optionen und Funktionen variieren je nach Gerätetyp. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

B

Antippen, um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten. Das grüne Symbol zeigt an, dass das Gerät derzeit eingeschaltet ist.

C

Wenn das Gerät derzeit dem Zeitplan folgt, wird angezeigt, bis wann der aktuelle Status gemäß dem Zeitplan aktiv bleibt.

Zum Beispiel bedeutet hier bis 14:00, dass das Gerät bis 14:00 Uhr eingeschaltet bleibt.

D

Aktivieren/Deaktivieren, um den voreingestellten Zeitplan für das Gerät einzuhalten. Wenn für das Gerät noch kein Zeitplan erstellt wurde, ist die Option Erstellen oder Zuweisen eines Zeitplans verfügbar, um einen neuen Zeitplan zu erstellen oder das Gerät einem vorhandenen Zeitplan zuzuweisen. Detaillierte Informationen finden Sie unter Zeitplan.

E

Leitet Sie zum Bildschirm Zeitplan-Details um, um Ihren bestehenden Zeitplan zu ändern. Siehe Einen Zeitplan bearbeiten.

F

Das Gerät zu Favorisierte Geräte hinzufügen oder entfernen. Siehe Favoriten verwalten.

G

Navigiert zu Gerätedetails.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.