System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Geräte an den Hub anschließen

Damit die Wiser-Geräte vom Hub gesteuert werden können, müssen sie mit dem Hub verbunden sein.

Das Anschließen von Geräten an den Hub ist Teil des Einrichtungsprozesses. Sie können jederzeit Geräte zum Hub hinzufügen. Die App führt Sie durch das Hinzufügen von Geräten.

Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Schritten zum Hinzufügen des Geräts im Kapitel Ein Gerät hinzufügen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.