System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Tarif einstellen

Sie können den Tarif in der Wiser Home App einstellen, um auf Ihre Energiekosten und Abrechnungsdaten zuzugreifen.

Die Option Tarif ist nur verfügbar, wenn Sie folgende Energieüberwachungsgeräte in Ihrem Zuhause installiert haben.

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Wiser Funkempfänger 16A für Temperaturregelung

  • Wiser Lastaktor

  • Connected Steckdosen

  • PowerTag Energie

  • Wiser Plug

Sie können den Tarif basierend auf Ihrem Vertragstyp festlegen:

  • Pauschaltarif: Der Festpreis für den gesamten Zeitraum der Stromversorgung. Konfigurieren - Pauschaltarif.

    Haupt-/Nebenzeittarif: Der Hauptzeittarif ist ein Tarif, der für einen bestimmten Zeitraum festgelegt wird, in dem der Stromverbrauch am höchsten ist. Der Nebenzeittarif bezieht sich auf den Zeitraum, in dem der Leistungsbedarf am niedrigsten ist. Sie bezahlen für jede Einheit Strom, die Sie innerhalb des festgelegten Zeitraums verbrauchen. Siehe Konfigurieren - Hauptzeittarif.

    Dynamischer Tarif: Bei dynamischen Tarifen variieren die Preise stündlich je nach den aktuellen Marktbedingungen, sodass Sie bei geringer Nachfrage Geld sparen können. Siehe Dynamischer Tarif.

  • Kein Vertrag: Wenn Stromtarif festgelegt ist, werden in der App keine Informationen zur Rechnung angezeigt.

    HINWEIS:
    • Standardmäßig ist die Option Kein Vertrag eingestellt.

    • Bevor Sie Ihren Tarif von Hauptzeittarif oder Pauschaltarif auf Kein Vertrag umstellen, ändern Sie bitte den Ladevorgang von Wiser Home KI zu Jetzt aufladen oder Manuell zu Individueller Zeitplan.

  • Einspeisungstarif:

    WICHTIG: Der Einspeisungstarif wird nur angezeigt, wenn Sie den PowerTag für Solar oder Solar und Batterie zur Einspeisung von Strom in das Netz festgelegt haben.
    Der Strom, der aus Solar oder Solar und Batterie erzeugt wird und nicht verbraucht wird, wird an das Stromnetz exportiert. Sie haben Anspruch auf eine Zahlung für den exportierten Strom. Diese Zahlung wird als Einspeisungstarif bezeichnet.

    Siehe Konfigurieren - Einspeisungstarif.
    HINWEIS: Sie können die Tarifdaten basierend auf Ihrer lokalen Währung anzeigen.

Sobald das Gerät in Betrieb genommen wurde, werden Sie darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Die Tarifeingabe wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

  1. Tippen Sie auf Fortsetzen.

  2. Lesen Sie das Funktions-Update und wischen Sie, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren.

  3. Tippen Sie auf , um das Fenster zu schließen.

    HINWEIS: Wenn Sie Ihren Tarif nicht konfiguriert haben, wird nach 2 Wochen eine Push-Benachrichtigung und nach 6 Wochen die letzte Erinnerung gesendet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.