System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Tipps und Ratschläge

Bietet personalisierte Tipps, die auf den Geräten basieren, die Sie besitzen, und unterstützt Sie bei der Optimierung ihrer Nutzung und der Verbesserung der Energieeffizienz.

Scrollen Sie auf dem Startbildschirm > Tipps und Ratschläge horizontal, um die drei wichtigsten Tipps anzuzeigen, oder tippen Sie auf Alle anzeigen, um eine vollständige Liste der verfügbaren Tipps anzuzeigen.

Für jeden Tipp gibt es zwei Optionen:
HINWEIS: Sie können diese Aktion nur durchführen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.
  • Anzeigen:  Tippen Sie auf einen Tipp oder tippen Sie auf Anzeigen, um den vollständigen Tipp mit allen erforderlichen Aktionen anzuzeigen. Nach der Überprüfung des Tipps können Sie weitere Optionen auswählen:

    Als erledigt markieren

    Wenn Sie den Tipp für relevant halten und die erforderlichen Aktionen durchgeführt haben, tippen Sie auf diese Option, um ihn in den Ordner Archiviert > Erledigt zu verschieben und damit anzuzeigen, dass Sie ihn abgeschlossen oder umgesetzt haben.

    Nicht für mich

    Wenn Sie nach dem Lesen des kompletten Tipps immer noch denken, dass er für Sie irrelevant ist, tippen Sie auf diese Option, um ihn in den Ordner Archiviert > Verworfen zu verschieben.

  • Nicht für mich: Tippen Sie auf diese Option, um den Tipp direkt in den Ordner Archiviert zu verschieben, wenn er für Sie nicht relevant ist.

Archivierte Tipps

Alle Tipps, die als Nicht für mich oder Als erledigt markieren gekennzeichnet sind, werden im Ordner Archiviert gespeichert.

  • Die Tipps, die als Nicht für mich ausgewählt werden, werden in den Ordner Archiviert > Verworfen verschoben.

  • Die Tipps, die als Als erledigt markieren ausgewählt werden, werden in den Ordner Archiviert > Erledigt verschoben.

So zeigen Sie einen Tipp an bzw. rufen ihn ab:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm unter Tipps und Ratschläge auf Alle anzeigen.

  2. Tippen Sie auf (A), um zum Ordner Archiviert zu gelangen.

  3. Wählen Sie den gewünschten Tipp aus und tippen Sie auf Anzeigen.

  4. Tippen Sie auf Bring es zurück, um ihn wiederherzustellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.