System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Raumdetails

Im Bildschirm „Raumdetails“ können Sie raumspezifische Optionen aktivieren und ändern, z. B. eine Liste der einem Raum zugewiesenen Geräte oder den Namen des Raums.

Einige Geräte verfügen über spezifische Optionen und Einstellungen. Zum Beispiel Open Window Detection, wenn dem Raum ein Heizkörperthermostat zugewiesen ist. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

Tippen Sie auf ein Gerät, um zu den Geräteoptionen zu navigieren.

In der Liste der Räume:

  1. Tippen Sie auf einen Raum (A).

Raumdetails:

A

Tippen, um den Namen des Raums zu ändern.

B

Zigbee-®Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke der Zigbee-Geräte anzeigt. Weitere Informationen über die ZigBee®-Signalstärke finden Sie unter Informationen zur Signalstärke.

HINWEIS: Diese Funktion ist für Wiser Smart Plug Geräte nicht verfügbar.

C

Tippen, um den Raum zu löschen.

HINWEIS:
  • Das Entfernen eines Raums sollte nach der Einrichtung Ihres Zuhauses nicht erforderlich sein; dies ist jedoch jederzeit möglich.

  • Wenn Sie einen Raum löschen, werden alle diesem Raum zugewiesenen Geräte (mit Ausnahme der Heizgeräte) als Nicht zugeordnet im Startbildschirm aufgelistet.

D

Die Batterieladestandsanzeige, die den aktuellen Batteriestatus für batteriebetriebene Geräte anzeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.