System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Einstellungen des Startbildschirms

Die Wiser-Home-App bietet Optionen zur Anpassung des Startbildschirms.

Suchen Sie im Einstellungsmenü nach den Optionen des Startbildschirms.

Einstellung

AN

AUS

Start auf der Registerkarte Kontrolle

Die App wird direkt auf der Registerkarte Kontrolle geöffnet.

Die App wird auf dem Startbildschirm geöffnet.

Momente anzeigen

Die Liste der verfügbaren Momente wird im oberen Teil des Startbildschirms angezeigt.

Die Momente werden nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.

Tipps und Ratschläge anzeigen

Hilfreiche Tipps und Ratschläge werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

Tipps und Ratschläge sind auf dem Startbildschirm ausgeblendet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.