System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Live

Liefert Live-Daten über den Verbrauch im Stromnetz und die Versorgungsquelle, von der aktuell Strom bezogen wird:

  • Netz zu Haus: Import (Haus verbraucht Netzstrom)

  • Haus zu Netz: Export (Überschüssiger Solarstrom wird in das Netz eingespeist)

Tippen Sie auf der Seite auf Live.

A

Zeigt Live-Daten zur Stromerzeugung aus verschiedenen Quellen an, z. B. Stromnetz, Solarmodule usw.

WICHTIG: Die Live-Ansicht des Leistungsflusses ist für eine schnelle Echtzeit-Überprüfung gedacht und sollte nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben. Wenn sie länger als ein paar aufeinanderfolgende Minuten geöffnet bleibt, wird das System die Aktualisierung der Live-Daten automatisch einstellen.

B

Gibt den Gesamtenergieverbrauch des Haushalts an.

C

Führt die Hauptkategorien von Geräten und ihren Echtzeit-Stromverbrauch in Kilowatt (kW) auf und unterstützt Sie bei der Nachverfolgung des Energieverbrauchs jedes Geräts.

HINWEIS: Wenn mehr als vier Geräte verfolgt werden, wird der Energieverbrauch der übrigen Geräte als andere Lasten angezeigt, die den Gesamtenergieverbrauch all dieser Geräte darstellen.

D

Stellt die Energieerzeugung über den Tag hinweg dar. Spitzen im Diagramm weisen auf eine höhere Leistung während bestimmter Stunden hin.

E

Bietet einen Überblick über die Energieeffizienz Ihres Haushalts für den aktuellen Tag, einschließlich Energieverbrauch und Solarwirkungsgrad.

  • Gesamtverbrauch: Stellt die gesamte, im Haushalt verbrauchte Energie dar.

  • Solar Produktion*: Gibt die von den Solarmodulen erzeugte Energie insgesamt an.

  • Selbstversorgung*: Zeigt den Prozentsatz des gesamten, durch selbst erzeugten Solarstrom abgedeckten Energieverbrauchs an und spiegelt damit wider, wie unabhängig der Haushalt von externen Energiequellen ist.

  • Verwendete Produktion*:  Gibt den Prozentsatz der erzeugten Solarenergie an, der tatsächlich vom Haushalt verbraucht wurde.

HINWEIS: * Zeigt an, dass diese Daten nur für Netz-Solaranlagen verfügbar sind.

F

Zeigt die Echtzeit-Strompreise über den Tag hinweg an. Sie können mit dem Diagramm interagieren, um anhand Ihres Stromtarifs die teuersten Zeiten zu ermitteln.

HINWEIS: Dieses Diagramm wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Tarif auf Haupt-/Nebenzeiten oder Dynamisch eingestellt haben. Siehe Tarif einstellen.

Import

Zeigt die Menge Ihres Stromimports, eine Aufschlüsselung in Verbrauchskategorien und eine Verbrauchszeitlinie an.

Import und Export (gilt für Netz mit Netz-Solaranlage)

Zeigt die Menge Ihres Stromimports oder -exports, eine Aufschlüsselung in Verbrauchskategorien und eine Verbrauchszeitlinie an.

Der Verbrauch im Stromnetz durch Verbraucher wird blau dargestellt und die überschüssige Leistung aus Batterie und Solar wird grün dargestellt.

HINWEIS: Scrollen Sie in der App nach unten, um das vollständige Diagramm anzuzeigen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.