System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Google Home

Google Home ist eine Marke für intelligente Lautsprecher, die ähnlich wie Amazon Echo funktionieren. Googles intelligenter Assistent, Google Assistant, ist das Äquivalent zu Alexa von Amazon. Google Home ist auch auf allen Android-Geräten verfügbar und erfordert nicht die Verwendung intelligenter Lautsprecher.

Der Nutzer kann eine Vielzahl von Befehlen sprechen, um Informationen anzufordern, oder den Google Assistant bitten, eine Aktion auszuführen, wie z. B. Musik abspielen, Videos wiedergeben, Nachrichten melden, auf die Haus Automatisierung zugreifen. All dies kann von einem Google-Home-Gerät aus gesteuert werden.

Wiser Home mit Google Home konfigurieren

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Wiser Home App auf .

  2. Tippen Sie auf Konto > App und Verbindungen, um die verfügbaren Cloud-Dienste anzuzeigen.

  3. Tippen Sie auf Google Assistant . Damit wird die Google Assistant App auf Ihrem Smartphone geöffnet, mit der Sie eine Verbindung zum Wiser-System aufbauen können.

  4. Wählen Sie Wiser hitze aus der Liste aus, um Ihre Wiser Home-Einrichtung zu konfigurieren.

  5. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie für Ihr Wiser-System erstellt haben, und tippen Sie auf Fertig.

  6. Gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen, damit alle Wiser-Geräte, die Sie eingerichtet haben, erkannt werden und Ihr Wiser-System mit der Google Assistant App und per Sprachbefehl gesteuert werden kann.

Änderungen mit Google Home

Alle per Sprachbefehl vorgenommenen Änderungen an Raumthermostaten und Heizkörperthermostaten sind eine Stunde lang oder bis zur nächsten geplanten Schaltzeit gültig. Der Benutzer kann diese Aktion nicht ändern. Dies gilt auch für Heizverstärkungen, die vom Heizkörperthermostat ausgelöst werden.

Der Grund dafür, dass die Wiser-Temperatur nicht dauerhaft geändert wird, liegt darin, dass ein Sprachbefehl leicht vergessen werden kann, was dazu führt, dass die Heizung versehentlich für längere Zeit eingeschaltet bleibt, z. B. wenn der Nutzer seine Wohnung verlässt.

HINWEIS: Wenn ein Befehl zum Erhöhen/Verringern der Temperatur gegeben wird, aber kein Temperatursollwert angegeben wird, setzt Google Home die neue Solltemperatur auf den vorherigen Sollwert ±3 Grad. Dieser Wert wird von Google Home gesteuert und unterscheidet sich von einem normalen Wiser-Boost, der den neuen Sollwert standardmäßig auf ±2 Grad über/unter der aktuellen Umgebungstemperatur setzt.
HINWEIS: Die Befehle zum Ein- und Ausschalten der Heizung sind auf Google Home derzeit nicht verfügbar. Dies geschieht absichtlich, da “AUS” nicht mit dem Begriff eines vorübergehenden Betriebs in Einklang gebracht werden kann und umgekehrt der Begriff eines “AN”-Sollwerts im Wiser-System nicht existiert.
HINWEIS: Wenn der Wiser Smart Plug einem Zeitplan folgt, gilt alles, was Sie Google Home im Zusammenhang mit Wiser Smart Plugs anweisen, bis zur nächsten Schaltzeit im Wiser-Smart-Plug-Zeitplan. Wenn der Wiser Smart Plug im Manuell-Betrieb läuft, gilt alles, was Sie Google Home sagen, bis zum nächsten Befehl von Google Home oder von der Wiser Home App.

Gängige Wiser-Befehle für Google Home

Nachfolgend sind die gängigen Wiser-Befehle aufgeführt, die mit Google Home verwendet werden:

  • Anfrage: “OK Google, ist das Licht im Schlafzimmer eingeschaltet?”

  • Raumtemperatur: “OK Google, wie warm ist (Raumname)?”

  • Temperatur einstellen: “OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad”

  • Temperatur erhöhen: “OK Google, erhöhe den Sollwert um XX Grad”

Nachfolgend sind die gängigen Wiser-Smart-Plug-Befehle aufgeführt, die mit Google Home verwendet werden:

  • Befehl Tischlampe: “OK Google, schalte die Tischlampe ein/aus”

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.