System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Benachrichtigungen und Alarmmeldungen

Benachrichtigungen und Alarmmeldungen ermöglicht es der Wiser Home App, Nachrichten zu senden, die in den Benachrichtigungen des Betriebssystems Ihres Mobilgeräts angezeigt werden. Außerdem können Sie einen Alarm bei übermäßigem Verbrauch und keinem Verbrauch des spezifischen Geräts einstellen.

Sie können die Benachrichtigungen und Alarmmeldungen in den Kontooptionen im Menü Einstellungen auswählen.

HINWEIS: Die Einstellungen für Benachrichtigungen und Alarmmeldungen werden für ein Konto in der Wiser-Cloud gespeichert. Änderungen an einem mobilen Gerät wirken sich auf alle mobilen Geräte aus, die dasselbe Konto verwenden.
  1. Tippen Sie auf Benachrichtigungen und Alarmmeldungen (A).

Einstellungen für Benachrichtigungen und Alarmmeldungen:

SYSTEM
Schwache und kritische Batteriestände

Benachrichtigt Sie, wenn die Batterie eines Geräts schwach ist.

Offline-Geräte

Benachrichtigt Sie, wenn der Hub die Verbindung zu einem Gerät verloren hat.

Automatisierungen

Benachrichtigt Sie, wenn eine Automatisierung ausgelöst wurde.

Geräte

Bestimmte Geräte können Benachrichtigungen von sich aus senden. Sie können die Geräte auswählen, die Benachrichtigungen senden dürfen.

VORSCHLAG: Sie können Benachrichtigungen von einem Gerät auch in den Geräteoptionen aktivieren oder deaktivieren.
Wiser Home KI-Benachrichtigungen

Aktiviert Echtzeit-Warnmeldungen und Empfehlungen, um Sie über Unregelmäßigkeiten, Funktionsstörungen oder Optimierungsmöglichkeiten zu informieren.

PERSÖNLICH
Übermäßiger Verbrauch

Die App löst einen Alarm aus, wenn die Nutzung des Geräts den festgelegten Grenzwert überschreitet. Dadurch können Sie den übermäßigen Verbrauch effektiv verwalten und reduzieren. Informationen zur Einstellung des Alarms bei übermäßigem Verbrauch finden Sie unter Alarm bei übermäßigem Verbrauch einrichten.

Kein Verbrauch

Die App löst einen Alarm aus, wenn das Gerät für einen festgelegten Zeitraum 0 Watt verbraucht. Informationen zur Einstellung des Alarms bei keinem Verbrauch finden Sie unter Alarm bei keinem Verbrauch einrichten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.