System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Verbindung mit dem WLAN® herstellen

Sobald Sie mit dem temporären WLAN®-Netzwerk des Hubs verbunden sind, geben Sie die Anmeldedaten Ihres WLAN®-Netzwerks am Hub ein.

So geben Sie die WLAN®-Anmeldedaten ein:

  1. Verwenden Sie die Wiser Home App als Professioneller Installateur oder Hauseigentümer.

  2. Befolgen Sie die Schritte im Kapitel Verbindung mit dem temporären WLAN-Netzwerk des Hubs .

  3. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Hub mit Ihrem WLAN®-Heimnetzwerk zu verbinden, tippen Sie auf Fortsetzen (A).

  4. Wähler Sie Ihr WLAN®-Netzwerk aus der Liste.

    HINWEIS: Wenn Ihr Heimnetzwerk nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, tippen Sie auf Ihr Netzwerk wird nicht angezeigt?, damit Sie Ihre Netzwerk-Anmeldedaten manuell eingeben können, um sich einfach mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden.

  5. Geben Sie das WLAN® -Kennwort ein und tippen Sie auf Verbinden (B).

    • Wenn Sie sich als professioneller Installateur angemeldet haben, befolgen Sie Schritt 6.

    • Wenn Sie sich als Hauseigentümer angemeldet haben, befolgen Sie Schritt 7.

  6. Wenn der Hub mit Ihrem WLAN®-Netzwerk verbunden ist, können Sie Geräte zu Ihrem Hub hinzufügen.

    HINWEIS:
    1. Der Hub arbeitet nur im 2,4-GHz-Bereich.

    2. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten zum Hub finden Sie im Kapitel Ein Gerät hinzufügen.

  7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Zurück zur Startseite: Tippen Sie hier, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

      VORSCHLAG: Tippen Sie auf , um Ihrem System Geräte hinzuzufügen. Siehe Ein Gerät hinzufügen.

    • Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie hier, um Geräte hinzuzufügen, mit denen Sie Ihr Zuhause steuern können. Siehe Ein Gerät hinzufügen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.