System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Live

Liefert Live-Daten über die Energieerzeugung und den Energieverbrauch in Ihrem Zuhause. Es hilft Ihnen, Energiequellen zu überwachen und zu verstehen, wie viel Strom von verschiedenen Geräten verbraucht wird.
Tippen Sie in der Registerkarte auf Live.

A

Zeigt Live-Daten über den Strom an, der aus verschiedenen Quellen erzeugt wird, z. B. Solarmodule.

WICHTIG: Die Live-Ansicht des Leistungsflusses ist für eine schnelle Echtzeit-Überprüfung gedacht und sollte nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben. Wenn sie länger als ein paar aufeinanderfolgende Minuten geöffnet bleibt, wird das System die Aktualisierung der Live-Daten automatisch einstellen.

B

Führt die Hauptkategorien von Geräten und ihren Echtzeit-Stromverbrauch in Kilowatt (kW) auf und unterstützt Sie bei der Nachverfolgung des Energieverbrauchs jedes Geräts.

HINWEIS: Wenn mehr als vier Geräte verfolgt werden, wird der Energieverbrauch der übrigen Geräte als andere Lasten angezeigt, die den Gesamtenergieverbrauch all dieser Geräte darstellen.

C

Ein Diagramm stellt die Energieerzeugung über den Tag hinweg dar. Spitzen im Diagramm weisen auf eine höhere Leistung während bestimmter Stunden hin.

D

Zeigt die gesamte Energie an, die von jeder Energiequelle für den aktuellen Tag erzeugt wird, gemessen in Kilowattstunden (kWh).

HINWEIS: Wenn keine Energiequelle wie Solarenergie, Batterie usw. verfügbar ist, sind A, C und D nicht verfügbar.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.