System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Einblicke

Einblicke bietet einen Überblick über Ihren Energieverbrauch, Ihre Einsparungen und Ihre Muster, die sich auf Ihre Energieeffizienz auswirken.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

    A

    Zeigt die Gesamtenergiekosten für das aktuelle Jahr an. Tippen Sie auf Siehe Aufschlüsselung für eine detaillierte Kostenanalyse.

    HINWEIS: Sie können den angezeigten Zeitrahmen (Tage, Monate und Jahre) ändern.

    B

    Zeigt den prozentualen Anteil der für den aktuellen Monat eingesparten Energie an, zusammen mit einem 3-Monats-Durchschnittsvergleich. Es liefert auch Daten zu den im Abwesend-Betrieb eingesparten Stunden und ermöglicht es Ihnen, den Eco Mode für zusätzliche Einsparungen zu aktivieren.

    C

    Verfolgt die an der Heizung vorgenommenen Anpassungen, einschließlich der Anzahl der Auf- und Abschaltvorgänge der Heizung, sowie Umweltfaktoren wie Sonnenstunden, die den Energiebedarf beeinflussen können. Siehe Wetter und Heizung für detaillierte Informationen.

    D

    Ein Graph zeigt, wie sich die Außentemperaturen in den letzten 30 Tagen auf den Heizungsverbrauch ausgewirkt haben. Tippen Sie auf Heizreport um Temperaturdaten für jeden Raum in Ihrem Zuhause anzuzeigen. Siehe Heizreport für detaillierte Informationen.

    HINWEIS: B, C und D werden nicht angezeigt, wenn Sie in Ihrem Zuhause keine Heizgeräte installiert haben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.