System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Energie-Übersicht ohne Netz

Sie können Ihren Energieverbrauch und Ihre Energieerzeugung auch ohne ein Netzüberwachungsgerät (PowerTag E) überwachen. Wenn in Ihrem Zuhause autonome Energiegeräte installiert sind, steht Ihnen das Energy Center zur Verfügung, um Sie bei der Verwaltung und Überwachung Ihres Energieverbrauchs zu unterstützen.

Standalone-Energiegeräte:

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung

  • Wiser Lastaktor

  • Connected Steckdosen

  • PowerTag Energie

  • Wiser Plug

Im Energy Center können Sie Ihre Energieerzeugung überwachen, detaillierte Verbrauchsdaten anzeigen und die Energiekosten verfolgen, indem Sie Ihren Tarif eingeben.

WICHTIG: Das Wiser-System unterstützt die Konfiguration mit den folgenden Energiequellen und -kombinationen:
  • Keine Quellen

  • Solar

  • Solar + Batterie

So navigieren Sie zum Energy Center:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.